This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E02B04:封装编号(R-VSON-N10)

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672329/tpd4e02b04-package-number-r-pson-n10

器件型号:TPD4E02B04

您好、E2E、

封装名称 (R-VSON-N10)的意义是什么。  我看到的是"塑料小外形无引线"、这说明了 PSON、但 R 和 N10呢?  这是 DQA 封装所独有的吗?

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Russell、

    N10与10个引脚有关。 但是、我不知道 R 代表什么。 您需要了解此信息是否有任何特殊原因?

    此致、

    Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    拉塞尔-

    我相信 R 表示器件以卷带形式提供。

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家。 客户正在 Altium 上为此器件创建封装指定。