This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3088:RS-485隔离节点的 ESD、EFT 和浪涌保护、无保护性接地连接

Guru**** 2544850 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672465/iso3088-esd-eft-and-surge-protection-of-rs-485-isolated-node-with-no-protective-earth-connection

器件型号:ISO3088
主题中讨论的其他器件:冲击

您好!

此问题是指 RS-485隔离节点中的 ESD、EFT 和浪涌保护、该节点不能连接到总线侧或另一侧的保护性接地端。 GND1和 GND2/GND3均为悬空 wrt PE。 PCB 无法连接到 PE。 该节点通过一根三线电缆(Data+、Data-、Data common)连接到主设备、该电缆的长度可达100m。

我使用3个 TVS 二极管:A2和 GND3之间为1、B2和 GND3之间为1、A2和 B2之间为1。

我的问题是:总线侧端口上的 TVS 二极管仍然值得使用吗? 或者它们是无用的吗?

感谢您的支持。

Roberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Roberto:

    感谢您在 E2E 上提出问题!

    在器件的右侧、我看不到 GND2/3相对于受保护接地的悬空有任何问题。 器件的左侧是隔离式的、因此 GND1相对于受保护接地浮动不会出现问题。

    总线侧的 TVS 二极管对于在 ESD 和 EFT 事件中保护器件仍然很重要、但我认为您只需要2/3。 我认为 A2和 GND3以及 B2和 GND3之间的电阻是至关重要的。 它们将灌入本地接地的电荷。 我认为 A2和 B2之间的 TVS 二极管不会给您带来太多的购买、因为差分冲击的可能性很低、即使有一个、其他两个 TVS 二极管也能够将电荷灌入本地接地。

    如果您需要我澄清任何内容或有其他问题、请告诉我!

    此致、
    Dan