This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:自举和栅极导通关断电阻器

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672091/ucc21520-bootstrapping-and-gate-turn-on-off-resistors

器件型号:UCC21520

 我想使用  

UCC21520DW

典型半桥应用。 我的 MOSFET 的最大栅极电荷为45nC。 最大 占空比为95%、最小值为5%。 VCCI 为12V、INA 和 INB 为3.3V、对于 MOSFET 侧 I AM 使用12V 2W 隔离式直流/直流转换器。 在计算并考虑电压纹波后 、自举电容值会出现800nF。 我已决定为此应用选择1uF 电容器。

问题: 1-高侧 MOSFET 的自举是否存在任何类型的占空比限制问题?

2-我选择了18欧姆的导通电阻和9欧姆的关断电阻。 没关系吗?

MOSFET 阻断电压为600V。  
如果需要、我可以提供更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    感谢您关注 UCC21520DW。 我是 TI 高功率驱动器组的应用工程师、可以帮助查看这一信息。

    您能告诉我您的系统所需的开关频率吗? 这将帮助我更好地回答以下问题。

    1. 在高侧 MOSFET 的自举方面是否会出现任何类型的占空比限制问题?

    当开关节点接地时、自举电容器在低侧的"导通"期间充电。 这意味着最坏情况下的最小低侧脉冲宽度应足以进行自举充电。 这是一个最小低侧脉冲宽度是占空比和开关周期的乘积。  

    2. 我选择了18欧姆的导通电阻和9欧姆的关断电阻。 没关系吗?

    输出电阻器的大小可通过限制输出上的 dV/dt 来抑制输出过冲和下冲、但是、较大的输出电阻会减慢功率 FET 的开/关转换时间。 在设计系统效率时、应考虑这些开/关时间、并且与系统的开关周期相比、该时间应更短。 18 Ω 导通电阻和9 Ω 关断电阻应允许快速开关、但如果设计允许、驱动器能够提供和灌入更多电流-这将最大程度地降低开/关转换期间的损耗。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John 先生、您好!

    开关频率为30kHz。
    低侧 MOSFET 最小占空比为5%。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

    感谢您提供相关信息。

    我的估算表明、考虑到最坏情况下的初始低侧脉冲、CBT 应充电至大约8.8V。 这应该足以在下一个低侧周期之前切换高侧 FET。 如果您发现 CBT 需要更短的充电时间、请考虑降低 RBT 值以减小系统的时间常数。

    在这种情况下、Ron 和 ROFF 电阻器也应足够大。 我的估计值显示高侧输出 t 上升约为100ns、高侧输出 t 下降约为25ns。 系统启动并运行后、可以减小和调整这些值、以实现更快的切换和更高效的整体系统。

    如果您的问题得到了解答、您可以按绿色按钮吗?

    此致、

    John