This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25741:TPS25741

Guru**** 2482165 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25741, TPS65981, TPS65981EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670791/tps25741-tps25741

器件型号:TPS25741
主题中讨论的其他器件: TPS65981TPS65981EVM

我们使用过的

TPS25741、用于 USB Type-C 电力输送、不会通过该端口传输数据。  

从电源的角度来看、在 USB Type-C 端口上可以执行的测试用例是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否想向我澄清您的问题?

    您是否想知道如何设置 TPS25741以便它可以传输数据? 或者、您只是想知道如何为 Type-C PD 设置它吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、只是为了测试 Type-C PD
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您目前是否拥有 TPS25741EVM? 如果没有、我建议您订购、因为这样做将为您提供使用器件并测试其不同功能的机会。 可以使用以下链接找到该工具:

    http://www.ti.com/tool/tps25741evm-802

    此链接中也提供了 EVM 的用户指南。 这可能是有关如何使用该器件的最佳演练、并展示了如何在原理图中实现该器件的示例。 下图是 TPS25741的功能方框图。 该器件能够进行不同的电源设置、这些设置是根据绿色框内的引脚连接确定的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    非常感谢您提供的信息、这是可以理解的、EVM 只是用于测试此 TPS25741的即插即用功能。 但我的情况非常不同、TPS25741和 USB Type-C 是我的系统的一部分。 我的部分是测试这个完整的系统、因为 USB Type-C 的验证是其中的一部分。 正如我已经提到过的、此测试完全针对 PD、没有与数据传输相关的测试。 最后、我们想知道可以在此类 C 上执行的测试用例 在 TI 门户网站上、我获得了用户指南"SLVUAS7A–2016年7月–2017年2月修订版"、其中很少有内容涉及。 希望了解可以执行的其他测试用例。

    Rgds、

    Jagadeesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jagadeesh、

    我明白了。 我建议使用 TPS65981EVM 来测试您系统中 TPS25741的设计和兼容性。 TPS65981可用作灌电流、拉电流或双角色端口、从而使您能够有效地测试 USB Type-C 和电力输送终端产品。 下面提供了购买一个以及其用户手册的链接。

    http://www.ti.com/tool/tps65981evm

    下面是一个示例、说明您最终如何将系统连接到 EVM。 您的系统将是用作 DFP 的主机器件、其中 TPS65981用作 UFP 灌电流电源。

    我相信这可以回答你的问题。 如果是、 您可以通过单击此已解决我的问题来关闭此主题。