你(们)好
您能否在 TCAN1043DQ1中的 CAN 总线传输期间提供有关最大和典型电源电流(ICC)的数据? 数据表中提供了显性状态期间需要80mA 最大电源电流。 收发器 VCC 轨中确实需要80mA 的电流。 在我的设计中、我们使用两个收发器(每个控制器有一个收发器)在两个微控制器之间进行通信。 因此、通信真正需要大约160mA 的电流。
我的问题是
1、单收发器的 VCC 轨是否需要80mA 的典型电流?
2.如果使用两个收发器、通信期间需要160mA?
谢谢、此致、
R.Sivasuryan