This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:VCC 和 VDD 的上电序列

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672347/sn65dp159-power-on-sequence-of-vcc-and-vdd

器件型号:SN65DP159

VCC (3.3V)和 VDD (1.1V)上是否有上电序列要求?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 DP159、上电序列无关紧要、但是在 OE (运行使能)引脚变为高电平之前、必须为 DP159提供1.1V 和3.3V 电压。