This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB928Q-Q1:在 VDDIO 上升之前、PDB 上升

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672163/ds90ub928q-q1-pdb-rise-before-vddio-ramping-up

器件型号:DS90UB928Q-Q1

您好、香榭丽舍

我的客户询问加电顺序、请支持。

问题1)

当 PDB 在 VDD33斜升之前几个月设置为高电平时、如果 PDB 在 VDD33斜升后被切换为低电平、器件是否正确加电?

问题2)

在 talbe 10"上电定序限制"中、 T3定义为0.05ms < T3 < 1.5ms。

如果 PDB 在 VDD3上升后超过1.5ms 设置为高电平、是否存在任何问题?

此致、

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    1.是的。 在切换 PDB 之前、请等待1-2 ms。 此外、在切换 PDB 时、PDB 必须保持低电平至少2ms。
    2.在表10中、T3定义为 VDD33上升时间。

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    对于 Q.2、我看到 T3是上升时间。 因此、VDD3必须在1.5ms 内上升才能实现正确的上电序列、不是吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。