This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1787:根据 IOH/IOL 更改 VOH/VOL

Guru**** 2779745 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668530/sn65hvd1787-change-of-voh-vol-according-to-ioh-iol

器件型号:SN65HVD1787

尊敬的所有人:

您是否有有关 VOH/VOL 根据 IOH/IOL 变化的图形或数据或计算工具?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamamoto San、您好!

    遗憾的是、对于该器件、数据表中唯一提供的信息是有关差分输出电压与差分负载电流间关系图的信息、您可以在图4中找到该图。 为了回答您的问题、我必须在实验中执行测试、我将在获得结果后立即返回给您。

    感谢您的耐心等待。
    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian - San、您好!

    感谢您的支持。
    我期待收到你的回复。

    此致、
    Yamamoto Takao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian - San、您好!

    我想在您的测试结果之前进行检查。

    IBIS 模型具有典型的 I-V 规格。
    我想通过该模型根据 IOH/IOL 估算 VOH/VOL 的变化。
    这种方法是正确还是错误?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    山本-圣、您好!

    是的、IBIS 模型是用于此目的的正确模型。 对于此特定器件、您甚至可以在器件网页上的工具和软件选项卡上在线找到 IBIS 模型、也可以单击以下链接:

    http://www.ti.com/analogue/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=sllc357&docCategoryId=4&familyId=545

    如果您知道如何使用此文件、您甚至可以自行运行仿真并获取所请求的图解。 如果没有、我可以做到这一点、但在进行仿真之前、我想问您真正感兴趣的是什么?

    您需要数字引脚的图形吗? 特别是 RXD 引脚? 此外、您是否需要一个完整的图形或仅需要有关 IOH/IOL 的 VOH/VOL 的某些点?

    请告诉我这是否有用。

    谢谢、此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yamamoto San、

    您对此有任何更新吗? 您能解决您的问题吗? 如果有其他任何我可以帮助您的事情、请告诉我。

    此致、
    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Adrian - San、您好!

    感谢您的支持。
    很抱歉、我延迟检查"已解决"按钮。

    此致、