请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1046A-DCI 主题中讨论的其他器件: TUSB1044
大家好、
我的客户考虑将以下交流耦合电容值用于 TUSB1046A-DCI。
-红色部件:330nF (来自 ECN)
蓝色部件:220nF 
在本例中、我想提出以下两个问题。
1)
我的客户是否应该使用220nF 作为绿色器件?
2)
我相信橙色部分可以保留 为100nF。
我的理解是否正确?
此致、
雅丽塔/日本地区