This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD8S300:请求 TPD8S300符号进行原理图构建

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD8S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671704/tpd8s300-asking-for-the-tpd8s300-symbol-for-schematic-build

器件型号:TPD8S300

大家好、
我们是否有针对客户的原理图符号? 即 DSN/ DXL/olb?

BR、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SSH、

    感谢您的提问、我们提供了该器件的 BXL 文件。  您可以在 TPD8s300的产品页面上找到它(下面的屏幕截图)。

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Aramis:
    您是否具有 DSN/ DXL/OLB 格式?

    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 SSH、

    遗憾的是、我们没有 DSN/DXL/obl 格式。 但好消息是.bxl 文件可以与 Allegro、Altium 等大多数 CAD PCB 工具集一起使用

    我希望这对您有所帮助、如果您的问题得到了解答、请选择  "这已解决我的问题"