This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4S014:如何从 USB 插座连接屏蔽和 GND (ESD 保护)

Guru**** 2832805 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671221/tpd4s014-how-to-connect-shield-and-gnd-from-usb-socket-esd-protection

器件型号:TPD4S014

我对如何连接 USB 插座的屏蔽和 GND 有疑问。

在我的解决方案中、我有两个选项。 在第一种情况下、整个外壳由金属制成、并连接到 GND。 在第二种情况下、整个外壳由塑料制成、未连接到 GND。

我正在寻找有关如何将屏蔽和 GND 从 USB 连接到电路其余部分的最佳解决方案。

在 TPD4S014的数据表中、我找不到有关如何从 USB 插座连接屏蔽和 GND 的信息。 在"方框图"中、仅显示了 Vbus、D+、D-和 ID 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是要将外壳中的金属接地、还是要将其隔离?
    我的建议是、暴露的金属越少、发生 ESD 事件的难度就越大、但您确实需要将 TPD4S014接地以使其按预期运行。

    此致、
    Cameron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您需要除 Cameron 的回答之外的任何进一步支持、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件由一节锂离子电池供电。

    在下面的方案中、thera 有两种变体。

    在第一种型号中、USB 屏蔽和金属外壳连接到 GND。

    在第二种型号中、USB 屏蔽和金属外壳通过电容器和电阻器连接到 GND。

    哪种变体更好?

    e2e.ti.com/.../Picture.tif

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只要 TPD4S014尽可能靠近其保护的器件并且两者之间的接地电阻非常低、这两种型号中的任何一种都应该正常工作。