This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB929-Q1:TMDS 时钟自动行为

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671146/ds90ub929-q1-tmds-clock-auto-behavior

器件型号:DS90UB929-Q1

您好!

我希望您确认以下位字段的行为。

*添加0x03[1] TMDS 时钟自动

根据数据表、当用户设置此位时、在没有 TMDS 时钟的情况下切换到内部振荡器。

但是 、我无法理解下面的内容。 请在下面确认吗?

* DS90UB929无法从扩展源检测到多少个时钟周期,DS90UB929是否会切换到内部时钟?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ryuichi、

    这是另一种方法。 内部时钟源将在器件上电后立即从极重置开始工作。 之后、当 TMDS 时钟可用时、器件将解锁并重新锁定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hamzeh-San、  

    我对以下内容有疑问。

    >内部时钟源将在设备上电后立即从极重置开始工作。

    “上电后”是否意味着“激活 PDB 后”?

    如果是、 激活 PDB 后、即使将有效的 TMDS 时钟输入到929、内部时钟也会首先工作。 在稳定的内部时钟之后、通过 TMDS 时钟进行切换。

    我的理解是否正确?

    此外,工作条件如何?
    例如、在第一个阶段、到929的有效 TMDS 时钟输入。 之后、由于某些原因、有效的 TMDS 时钟将丢失。
    在上述情况下、时钟源也将切换到内部时钟。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ryuichi-San、

    是的、上电意味着启用 PDB 引脚。

    是的、您的理解是正确的。

    如果 TMDS 时钟在运行期间丢失、器件将切换到内部时钟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hamzeh-San、

    感谢你的答复。
    下面让我确认一下。

    >设备开机后立即。
    您能不能指示单元为"刚刚结束"(例如"us"或"ns")

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我们的情况。 比如20 - 30 us。