This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927Q-Q1:通过927/928进行投标方向 I2C 控制

Guru**** 2482105 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672051/ds90uh927q-q1-bid-direction-i2c-control-via-927-928

器件型号:DS90UH927Q-Q1

有关通过927/928进行投标方向 I2C 控制的问题?

本地主机 AP 是否可以通过927/928对 I2C 从设备执行 I2C 读取/写入操作、如下所示?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、FPD-LINK III 可以支持这种双向通信。 您可以为此远程控制设置从地址。 谢谢。

    此致、

    Steven