This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] p82b96:能否将 P82B96用于所附的连接图?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671606/p82b96-can-p82b96-be-used-for-the-attached-connection-diagram

器件型号:P82B96

 大家好、

 我们的一位客户希望将具有连接功能的 P82B96用作随附的 PDF 文件、以便在      几个 PCB 板上用几米长的距离控制一些 I2C 器件。

 您能否查看随附的文件、能否给我回复  文件中的连接是否为 promlem?

 如果连接错误、您能告诉我正确的连接吗?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai.e2e.ti.com/.../p82b96_5F00_connection_2800_NakaiMod031418_2900_.pdf    。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya-San、

    "您能看看随附的文件吗?您能回答一下文件中的连接是否为 promlem 吗?"

    -我确实看到此设置存在潜在问题。 P82B96就像我们的许多其他 I2C 缓冲器一样、它使用静态电压偏移。 这里的问题是静态电压偏移的 I/O 不能相互连接、因为在某些情况下、静态电压偏移可能不会向具有静态电压偏移的另一个器件传递低电平(偏移侧到彼此连接的偏移侧)。 在下面、您可以看到数据表中讨论了这一建议:

    "如果连接错误、您能告诉我正确的连接吗?"

    我建议不要将器件连接到 Sy/Sx 点、而是连接到 T/R I/O 上。

    我需要注意的一些事项:

    此器件支持高达4000pF 的电容、在我上面建议的配置中、您将在连接的每根导线/线束上堆叠电容、因此您需要记住4000pF 的限制。

    2.可能需要根据连接的板数量来调整上拉电阻器的大小。 P82B96 T/R 线路上的每个上拉电阻器将彼此并联堆叠。 如果您并联堆叠一组上拉电阻器、则可能会损坏我们的器件(最小灌电流能力为60mA、但典型值为100mA、但随温度变化)。

    3.使用较长的导线时,您可能会开始看到电感(寄生)的影响,这会导致电感反冲事件发生。 当信号为高电平但随后被拉至低电平时、这可能会损坏我们的器件、而低电平上的振铃可能会达到非常高的负值并损坏器件。 器件的最大电压为-0.3V。 为确保不会发生这种情况、应在 T/R 线路上放置肖特基二极管。 下面是 BAT54A 器件的一个示例:

    最后、我是否可以询问您将此器件用于何种应用或终端设备? 我始终有兴趣了解客户在何处使用此器件。  

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、

    非常感谢您的快速回复。

    您的回复对客户和我很有帮助!

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。