This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TFP410:从输入到输出的时间规格

Guru**** 2763595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671225/tfp410-time-specification-from-input-to-output

器件型号:TFP410

您好、支持团队

当 TFP 410通电并且 PD 引脚从低电平变为高电平时、
从 RGB 信号输入到 TMDS 信号输出的时间是否存在限制?

另请告诉我以下信息。

>当 PD 引脚在开启电源后从低电平更改为高电平时、
 器件处于活动状态的时间有多长?
>内部 PLL 锁定和激活之间的时间有多长?

此致、
Sopatopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sopatopa、您好!
    加电时、通常需要30-50us 的输出数据、这一时间取决于电源斜坡。 器件通电后、对于所有数据/ctl 输入、从输入到 TMDS 编码输出的延迟为1个时钟周期。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joel

    请您回复。
    我会向客户确认是否有问题。

    此致、
    Sopatopa