This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:加电序列过长问题

Guru**** 2446790 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671863/tca9517-power-on-sequence-too-long-issue

器件型号:TCA9517

尊敬的团队:

问题1. U6使能应更改为 P3V3,而不是 P3V3_AUX? ?
如果 U6 EN 上拉至 P3V3_AUX、会发生什么情况? 不允许使用? èWhat P3V3和 P3V3_AUX 之间是否不同?  关于 VCCA=VCCB =3.3V 是可以的。
注意:电源序列:P3V3_AUX à P3V3 à P1V8 è 我认为接通增量时间大约在我们身边、对吧?
P3V3_AUX 为待机功耗、P3V3、P1V8为主电源、需要按下电源按钮从待机功耗到主电源通电、通常需要几秒钟或更长时间才能通电。

 Q1、Q2是否仍然正常? 如果 P3V3_AUX 上电但 P3V3未上电、是否会由于 TCA9517的加电序列错误而导致 P3V3_AUX 到 P3V3的电泄漏?

问题2.   U5使能上拉至 P3V3_AUX。
上拉序列:VCCB 和 EN 上拉至 P3V3_AUX 优先,而 VCCA 上拉至 P1V8

上拉序列是否正常? 是否会导致任何问题?      èIt 正常。 ?

 

P3V3_AUX–几秒或更长 à P3V3 -几个 usà P1V8

U5 EN PU 到 P3V3、可以吗?

U6 EN PU 到 P3V3、可以吗?  (P3V3和 P3V3_AUX 之间可能存在几 mV、这是否正常?  VCCB 和 EN 之间允许的最大电压间隙是多少?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Thomas、

    我认为上传原理图会更容易、以便我更好地了解设置。 我将尝试根据您的情况回答我可以提供的答案、但我假设 U5和 U6都是我们的 TCA9517器件。 如果我错了、请纠正我的问题。

    "问题1. U6使能应更改为 P3V3,而不是 P3V3_AUX? ?
    如果 U6 EN 上拉至 P3V3_AUX、会发生什么情况? 不允许使用? èWhat P3V3和 P3V3_AUX 之间是否不同? VCCA=VCCB =3.3V 是可以接受的。"

    -VccA=VccB=3.3V 是可以的。 将 EN 拉至3.3V 不是一个问题、但由于其电源不同于 VccB 上的电源、您可能会看到在两个电源之间消耗或提供一些小电流、因为 EN 引脚是连接到 VccB 的内部上拉电阻器。

    "如果 P3V3_AUX 上电但 P3V3未上电、则由于 TCA9517的加电序列错误、P3V3_AUX 至 P3V3是否会发生电泄漏?"
    -我相信、在 EN 引脚和 VccB 之间有一个上拉电阻器。 不过、我认为器件不会损坏。 EN 引脚为高阻抗。

    "上拉序列:VCCB 和 EN 上拉至 P3V3_AUX 优先,VCCA 上拉至 P1V8?"
    -这应该是正常的,器件实际上会打开,直到 VccB>2.5V 和 VccA>0.8V

    "上拉序列是否正常? 是否会导致任何问题? "
    -我对 TCA9517器件的理解是,这种启动方式是可以的。 该器件要求 VccA 和 VccB 都需要在实际导通之前高于特定的阈值。 如果不满足这些条件、驱动器将保持高阻抗、不会传递信号。

    " P3V3和 P3V3_AUX 之间可能存在几 mV、这是否正常?"
    应该可以。 正如我在上面所说的、EN 和 VccB 之间有一个上拉电阻器、因此您可能会在这两个点之间看到一些电流。

    " VCCB 和 EN 之间允许的最大电压间隙是多少"
    这不是我们测试过的。 我认为如果 VccB>2.5V 且 EN 为0.7xVccB、则器件仍应正常工作。

    谢谢、
    -Bobby