This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S520:他们发现我们的电视内部 isn#39;t 损坏、但芯片后面的 HDMI 设备损坏。

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: TPD12S520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670993/tpd12s520-they-find-the-our-tvs-inside-isn-t-broken-but-the-hdmi-device-behind-the-chip-is-damaged

器件型号:TPD12S520

大家好、

我的客户现在正在使用 TPD12S520、他们遇到了一个问题。  他们发现我们内部的 TVS 未损坏、但芯片后面的 HDMI 器件已损坏。 他们需要检查内部 ESD 和 TVS 的规格。 您能给我提供芯片内 TVS 和二极管的详细信息吗? 谢谢。  

BR

弗兰克

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    允许我分享的 TPD12S520的 ESD 结构位于数据表的第7页。 IEC ESD 性能在很大程度上取决于布局。 您的客户能否与我共享他们的布局、以便我可以查看它、看看我是否可以看到任何缺点。 我还想查看从受保护器件到连接器的原理图。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    弗兰克、

    几天里我都没有听到任何声音,所以我会把这种声音改变为重复。 如果您需要进一步的支持、请告诉我。