This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2S300:布局问题

Guru**** 2876390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671562/tpd2s300-layout-question

器件型号:TPD2S300

您好!

我的客户有以下问题:  

看起来 GND 引脚埋在封装的中心焊球中。 因此、不能在 PCB 上使用传统的"钻孔"过孔将其布线出去。 他们的问题是、只有使用微型激光过孔会增加制造过程的复杂性、除非 他们将 FLT#线连接到 GND 并为接地提供路径。

两个问题:

1.您是否有使用较大封装或备用外引脚的备选封装? -与其它可用软件包不同

2.如果我们选择不使用 FLT#引脚、我可以将该引脚连接到 GND 吗? 我的理解是、FLT#将在故障条件下为高阻态(无故障)或接地(低电平)。 该引脚上是否有内部上拉电阻器?

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、

    1、没有备选封装、此封装需要填充过孔、而无需激光钻。
    2.是这种配置器件以避免使用微过孔的有效方法。 由于漏极开路故障输出旨在电平转换为微控制器电源、因此没有内部上拉电阻。

    此致、
    卡盘