This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01540:关于 AMC1301与放大器;AMC1311原理图

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01540, AMC1311, AMC1301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671506/tida-01540-about-amc1301-amc1311-schematics

器件型号:TIDA-01540
主题中讨论的其他器件: AMC1311AMC1301

您好!

我计划创建一个有关感应直流链路电压的 PCB。

我已经对您的参考设计做了一些调查。 最后、我找到了具有增强型隔离式放大器的 TIDA-01540项目。

在原理图中、相位电压通过 AMC1301进行感应、直流链路电压和模块温度通过 AMC1311进行感应、但 AMC1311的引脚在原理图中不正确、这是一件令人困惑的事情。

您的 PCB 在这种情况下是否工作良好?


此致。
Cagdas Hisar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我意识到错误的论坛。 我很抱歉。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Cagdas、您好。 来自 Indsuturate Systems 团队的 Navaneeth Kumar 似乎已经在单独的 E2E 主题上向您回复。 因此、我将关闭这个特定的线程。 感谢您关注德州仪器的 TI 参考设计!

    此致、
    John Fullilove
    TI Designs