This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:TUSB4020 X0、X1问题

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671721/tusb4020bi-tusb4020-x0-x1-issue

器件型号:TUSB4020BI

TUSB4020这个芯片的时钟晶体振幅在手册中、没有任何指示。
没有相关要求?。

测量数据为:晶体高电平如下

XI:VH=1.76V
XO:VH=2.0V

这种结果是否正常?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您的 XI 和 XO 引脚的结果似乎正常。