请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRSF3221E 我们使用的是 RS232驱动器 TRSF3221ECPW。
在启动期间、输出驱动器(DOUT) 应处于 高阻态 为此、我们需要使用 RC (电阻器电容器网络)(例如47kOhm 和4.7uF)来减缓 nFORCEOFF 引脚。 因此 nFORCEOFF 引脚会缓慢上升至5V 的 VCC 电压。
(nFORCEOFF 引脚与 R 至 VCC (5V)和 C 至 GND 连接)
这是否是 TRSF3221E 的问题?
我可以这样使用 nFORCEOFF 引脚吗?
nFORCEOFF 引脚上是否需要最短上升时间?
谢谢
曼弗雷德