This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:在汽车中进行 PP 测试期间、信息娱乐系统将在屏幕上出现雪点、否则屏幕将变为黑色。

Guru**** 2898650 points

Other Parts Discussed in Thread: DRA745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670770/ds90ub948-q1-during-the-pp-testing-in-cars-the-infotainment-will-happen-snow-dot-in-screen-or-screen-will-change-black

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA745

降级:

我们的设计可解决有关 DS90UB948和 DS90UB947的一些问题。

首先、是否有关于 DS90UB948和 DS90UB947的勘误表?

其次、在汽车中进行 PP 测试期间、信息娱乐系统将在屏幕上出现雪点、或者屏幕将变为黑色。

e2e.ti.com/.../_EA96B182B970_.mp4

此设计的组织结构如下所示(DRA745发送 PCLK 为148.5MHz、RG888信号符合1080p@60Hz 的要求):

具体问题如下:

  1. 第一个问题是 屏幕背光、但屏幕没有图像。 DS90UB948的 LOCK 引脚始终处于低电平状态。

       因此、我们关闭 DRA745的 PCLK 并再次设置 PCLK、没有映像。 然后软件复位 DS90UB948和 DS90UB947、也没有映像。

    第二个问题是屏幕背光、但屏幕没有图像。 DS90UB948的 LOCK 引脚始终处于高电平状态。

       因此、我们关闭 DRA745的 PCLK 并再次设置 PCLK、图像正常。

    第三个问题是屏幕上有图像、但会出现白点和垂直条纹线。

其他信息如下:

  1. DS90UB947的 PDB 信号由 DRA745控制;
  2. 我们将坏板和好板之间的 DS90UB947 LVDS CLK 抖动和眼图进行了比较,如下图所示。

a)良好的电路板眼图:

b)良好的电路板时钟抖动:

c)无图像电路板眼图:

d) 无图像板的时钟抖动:

e)无图像板的时钟抖动:

BTW、还有其他有关时钟抖动的问题:

从 DS90UB947 OpenLDI 输入的数据表中删除、如下图所示。 0.2UI 的时间为348.8ps、我们想知道输入总抖动容差的参数是仅 LVDS CLK 的抖动还是 CLK 和 Datas 之间的抖动?

  (2)包括数据到时钟偏移、脉冲位置变化。

  (3) OpenLDI 输入的一个位周期。

请 请帮助提供一些建议。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝你好运、

    根据您的问题描述、似乎有许多问题涉及到一起、请:

    1.报告问题时,请测量 UB948的锁定指示。 如果它是低电平、请检查它是否在高速通道中具有数据输出?

    2.当 LOCK 有高信号和低信号转换时,请检查链路信号完整性,例如您测量的 PCLK 和电缆/连接器质量等

    3.请检查芯片器件型号以及详细的测试条件、例如温度? 上电顺序? 故障率?...

    BTW、您的客户是什么? 如有可能、请联系您当地的 FAE。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steven:
    好的、我们将检查您的建议。
    您能帮助提供有关以下问题的建议吗?

    从 DS90UB947 OpenLDI 输入的数据表中删除、如下图所示。 0.2UI 的时间为348.8ps、我们想知道输入总抖动容差的参数是仅 LVDS CLK 的抖动还是 CLK 和 Datas 之间的抖动?

    非常感谢!
    此致
    祝你好运
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    时钟和数据之间的偏差很好、但请注意总输入时钟抖动规格。该规格应小于0.2UI@OLDI 位周期(克服环境导致的变化)。 但是、正如您应该知道的那样、系统设计中的裕度越小。

    此致、
    Steven