This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UR916Q-Q1:DS90UR916连接到 DS90UR241、而不是 RGB 输出

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90UR241

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671619/ds90ur916q-q1-ds90ur916-connect-to-ds90ur241-not-rgb-output

器件型号:DS90UR916Q-Q1
主题中讨论的其他器件:DS90UR241

尊敬的所有人:

   我们的客户希望使用 DS90UR916连接 DS90UR241、但不希望使用 RGB 输出。 随附的是电路设计,请提供一些 建议,谢谢!

测试条件:

DS90UR916使用了 HW 控制(无 I2C 控制)、我们将 CONFIG[1:0]设置为(H:L)并设置 MAP_SEL (00;01;10;11)、但不设置 RGB 输出。 916 Diff 具有信号输入、 LOCK 引脚输出低电平、CMLOUT = 1。

2.我们使用 DS90UR905连接到 DS90UR916、RGB 输出异常、 锁定引脚输出高电平。  

e2e.ti.com/.../6232.DS90UR916-Circuit.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、能否同时测量引脚 CONFIG[1:0]和 MAP_SEL[1:0]中的信号以及电源波形? 是否可以通过 I2C 访问 UR916的内部寄存器? 谢谢。

    此致、
    Steven