This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ENC28J60 SPI 隔离芯片

Guru**** 2927910 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741, ISO7762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671440/enc28j60-spi-isolation-chip

主题中讨论的其他器件:ISO7741ISO7762

尊敬的团队、您能否为 ENC28J60推荐 SPI 隔离芯片?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否询问了可以在 MCU 和 ENC28J60之间插入的隔离器?
    如果是、我建议查看 ISO7741或 ISO7762。 ISO7741可让您隔离经典 SPI 线路(CS、SI、SO 和 SCK)。 如果您还想隔离 INT 线路、则需要另一个通道、因此 ISO7762会为您提供两个额外的通道(您不能使用另一个通道)。

    我希望这能回答你的问题。 如果您不正确理解您的问题、或者您需要我澄清任何问题、请随时联系我们、我很乐意为您提供进一步支持。

    此致、
    Dan