This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH927Q-Q1:使用问题的 DS90UH927Q!!

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670456/ds90uh927q-q1-ds90uh927q-using-problem

器件型号:DS90UH927Q-Q1

尊敬的所有人:

我的客户在使用927928和927928时遇到一些困惑、问题如下:

设计目标:

通过927连接3个 PDM MIC、使用 SerDes 的特性长距离传输 PDM MIC 信号、 928反序列化为 I2S 信号、然后 进入高通系统。

问题:

在927规格中、I2S CLK 是输入信号、PDM MIC 需要 CLK 输入。 如何在此处进行设置? 927可设置为主模式并将 I2S_CLK 输出到 PDM MIC?

期待您的回复,非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    请查看以下应用报告: www.ti.com/.../snla221.pdf

    此致、
    Davor
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复!

    从 DS90UH927的技术文档中、"串行器能够接收时钟信号以用作 I2S 从器件、而解串器...用作 I2S 主器件"、 我们知道927作为 I2S 从器件存在。在我的设计案例中、希望927作为 PDM MIC 接口、但无法生成 I2S 位 CLK 和 WC!(MIC 接口需要 CLK 信号作为 intput)我的设计如下所示:

    问题:

    1我能否按图片所示进行设计?

    2如果此解决方案可用、我需要的是 PDM 主设备。 你能为我推荐一个吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    927只能支持 I2S 音频接口。 PDM 音频接口不受支持。

    此致、
    Davor