This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:适用于 MSP430F22XX - TUSB3410的固件

Guru**** 2618835 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670943/tusb3410-firmware-for-msp430f22xx---tusb3410

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529MSP432E401Y

您好!

我无法找到应用手册 http://www.ti.com/lit/an/slaa276a/slaa276a.pdf 中提到的固件和硬件设计文件。 我可以知道在哪里可以找到这些项目文件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Manoj、

    您可以在以下链接中找到与本文档关联的软件:
    www.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp

    此外、本文档正在被弃用、因此我建议查看我们的 MSP430F5xx 器件(例如 MSP430F5529)、这些器件以及我们的 MSP432Exx 器件(例如 MSP432E401Y)中内置了 USB 功能。

    此致、
    Caleb Overbay