This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:独立运行?

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671456/tca8418-stand-alone-operation

器件型号:TCA8418

您好!

我们有一位客户需要知道该器件是否可用作独立器件。 客户想知道、对器件进行编程后、每次器件上电时是否都需要对该器件进行重新编程。

可以有人帮我们看看这个吗?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gabe、

    刚才发布了相同的问题、因此请参阅此主题以获取答案:

    e2e.ti.com/.../2470147

    如果您需要任何其他信息、请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    谢谢、是的、这是同一个人致电 TI 支持。

    非常感谢!