This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA8418:TCA8418是否在板载存储编程的配置文件/配置?

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA8418

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671444/tca8418-does-the-tca8418-store-the-programmed-profile-config-onboard

器件型号:TCA8418

TCA8418是否在板载存储编程的配置文件/配置? 也就是说,断电后会发生什么情况?芯片是否可以编程,然后用作独立控制器,而不是始终连接到微处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Andre、

    TCA8418没有任何非易失性存储器、因此每次上电时都需要对其进行配置。 (配置寄存器在下电上电期间复位为默认值。)

    如果您有任何其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大