This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:CSI-2时序设置

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB954-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671331/ds90ub954-q1-csi-2-timing-setting

器件型号:DS90UB954-Q1

大家好、团队、

在 DS90UB954-Q1 7.4.21 CSI-2发送器频率会话中、有一个示例代码可将 CSI 输出频率设置为400Mbps。

请问您是否可以提供将 CSI 输出设置为800Mbps 的示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jimmy、
    954默认设置为800Mbps/通道。