This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E1B06:针对带有总线开关的 USB 的 ESD 建议

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E1B06, TS3USB221, TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671411/tpd4e1b06-esd-suggestion-for-usb-with-bus-switch

器件型号:TPD4E1B06
主题中讨论的其他器件: TS3USB221TM4C123GH6PM

我们使用并行 ESD IC (TPD4E1B06)将 USB 数据线连接到 USB 开关(TS3USB221)。 开关的输出连接到 TM4C123GH6PM 的 USB 端口。 这种 ESD 组件的使用是对的? 由于开关和 ESD IC、双 ESDing 是否存在问题:) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    OC 的内部 ESD 单元的额定处理电压为2kV、只是正常操作。

    TPD4E1B06是一款分立式 ESD 器件、可在正常运行期间发生更强的 ESD 事件。

    我强烈建议您查看 ESD 基本博客系列、其中重点介绍了 ESD 保护以及所有特征的含义。

    此致、

    Cameron