This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于器件(USB 从器件)的 USB 电力输送 IC

Guru**** 2482145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25741, TPS65981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671229/usb-power-delivery-ic-for-device-usb-slave

主题中讨论的其他器件:TPS25741TPS65981

我们正在开发 USB-C 主机和 USB-C 设备电子设备、它们应使用 USB PD 提供24V/3A。 我们将 TI TPS25741用作 USB PD 源控制器。 该器件配置为能够在 PD 与器件进行通信后提供24V/3A 输出。 现在、我们需要 USB 器件的"配套"芯片。 在最好的情况下、它应该是一个独立 IC、它显示它需要24V/3A 的 USB 主机。 然后、我们将为器件的电子器件提供24V 电源、该电源在 USB 主机(TPS25741)施加24V 电压后开始工作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    我们没有可提供24V 电压的上游 PD 控制器、因为这超出了 PD 规格、且电压不合规。 我建议使用 TPS65981协商20V/3A 灌电流、然后将灌电流侧的20V 电压升至24V。

    谢谢、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    抱歉、我们有20V 而不是24V。

    我查看了 TPS65981、但我认为更简单的器件足以满足我的需求。  我不需要电源路径切换。 我将使用一个具有20V 输入的电源和一个欠压锁定、以便只要 VBUS 电压低于20V、它就处于空闲状态。 因此、我可以将电源直接连接到 USB 连接器的 VBUS。 我所需要的只是 CC 线路的控制器、它告诉 PD 主机在 VBUS 上施加20V 的电压。 我附上了一个 diagram.e2e.ti.com/.../USB_2D00_PD.pdf 区块

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    为了符合 PD 标准、建议使用电源路径开关来隔离系统侧电容。 根据 PD 规范、VBUS 上只允许10uF 的电容。 TPS65981可配置为仅灌电流器件、仅可由 VBUS 作为唯一电源运行。

    谢谢、
    Eric