This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822HF:Tx+和 Tx-上的引脚选择全 MLT-3

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822HF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671063/dp83822hf-pin-select-full-mlt-3-on-tx-and-tx-

器件型号:DP83822HF

您好!

是否有办法对 DP83822HF 器件进行引脚搭接、使其默认为完全 MLT-3模式(A 类)、而不是将0x0024写入 LDCSEL 寄存器?

如果没有、您是否知道在该模式下将默认设置的任何其他 P2P PHY?  客户在没有变压器的情况下使用此器件、并希望这是不写入寄存器的默认模式。

谢谢、
Keith N.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    对程序寄存器的限制来自对主机控制 MDIO 的时序要求或限制?

    我们没有任何与 DP83822引脚相同的引脚、可提供默认的完全 MLT-3。 如果 P2P 不是强制性要求、我们可以查看 DP83848。  请参阅以下应用手册  

    http://www.ti.com/lit/an/snla088a/snla088a.pdf

    此致、
    GET

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Geet、您好!

    限制在于主机控制 MDIO;在当前系统中没有简单的实施方法。  但是、可以选择添加变压器或更改 PHY。  无论如何、这都会回答这个问题。

    感谢您的快速响应。

    此致、
    Keith