This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IS:电源定序

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670504/dp83867is-power-sequencing

器件型号:DP83867IS

您好、E2E、

我们想知道我们是否应该使用3电源配置为 DP83867IS 供电,以降低功耗。  我想知道,2.5V 和1.8V 电压轨的定序对于这一点有多重要?  我非常确信,我将能够满足25ms 的上升时间,但我不知道2.5V 之前1.8V 的断电时间。  您能否了解这有多重要?

 

谢谢!

Russell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    是否可以将1.8V 与2.5V 一起降压?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Aniruddha、
    客户正在对此进行调查。 我们是否有任何数据说明如果不满足定序建议、会发生什么情况? 即、在2.5V 之前下降1.8V

    谢谢!

    Russell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、

    这是数据表中所述运行的器件要求。 效果可能未知。

    此致、
    GET