This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 采用 AX8712的 P2P 解决方案

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25200, TPS25921A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670675/p2p-solution-with-ax8712

主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS25200TPS25921A

大家好、

我们是否有任何采用 AX8712的 P2P 解决方案? 客户希望使用 TI 解决方案替换此解决方案。 谢谢。

http://www.axelite.com.tw/Doc/BinaryData.aspx?id=d1e85edb-ac58-4829-92e1-6e6f7cd12aba

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    遗憾的是、我们没有适用于 AX8712的 P2P 解决方案。 但我们拥有更出色的小外形尺寸器件。 TPS2595的电阻降低50%、尺寸为2mm×2mm、电流限制精度为+/- 7.5。 您能否向客户展示 TPS2595并检查他们的反馈?
    您能否分享应用用例和终端设备?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Rakesh 的快速响应。 终端设备将是笔记本电脑。
    我已检查 TPS2595最大电流是否为4A。 但是、AX8712为1.5A。 我们是否有较低的当前版本? 我假设成本也会更低。
    此致、
    网卡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、NIC、

    TPS25200 (高达2.5A)和 TPS25921A (高达1.6A)是低电流选项。 请通过电子邮件向我们发送此要求的价格预期、以便进一步讨论。

    此致、
    Rakesh