This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 3G-SDI 接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670689/3g-sdi-interface

主题中讨论的其他器件:LMH0324

大家好、

我想将3G-SDI 信号转换为 MIPI CSI-2、支持1920x1080@60fps。 TI 是否有解决此问题的解决方案?  

谢谢、

Bang Duong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bang、

    遗憾的是、我们没有单个 IC 解决方案来执行此操作。 SDI 到其他接口输出的转换通常通过 FPGA 或 ASIC 实现。

    但是、我们确实拥有信号调节产品、例如电缆 EQ 器件、它们在进入 FPGA 之前对 SDI 信号进行调节。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢你的帮助。 您能给我提供 IC 电缆 EQ 器件的建议吗? 我不理解前面所说的"对 SDI 信号执行调节"这一概念。

    此致、
    好的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bang、

    3G-SDI 电缆 EQ 的一个示例是 LMH0324、该器件根据您在 BNC 连接器上插入的电缆长度进行自适应均衡。 电缆 EQ 提供与频率相关的均衡功能、以抵消由于 BNC 连接器之前的电缆长度增加而自然产生的频率衰减损耗的影响。

    谢谢、

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    非常感谢!

    此致、
    好的