This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB914A-Q1:寄存器设置

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671002/ds90ub914a-q1-register-setting

器件型号:DS90UB914A-Q1

您好!

 通道0的寄存器0x27-正向通道调优默认设置为0x00、对于6m 以上的电缆、可更改为0x70。

是否有任何其他值可用于更精确地调整?

在本例中、电缆长度为6.8米、因此我想最好使用0x70值。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对于长度超过6m 的电缆、寄存器0x27和0x47可设置为指定的0x70值、但仅适用于阻抗不连续性的系统。 否则、它们可以保留为默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好-

    只有当914A 电路板上的阻抗不匹配时、才需要设置914A 寄存器0x27。 也就是说、如果互连的阻抗受到严格控制、建议保持0x27 = 0x00。

    此致、
    Davor