This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:PRBS 图形发生器

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671115/ds125df1610-prbs-pattern-generator

器件型号:DS125DF1610

您好!

我正在使用 DS125DF1610 PRBS 图形发生器。  可以同时启用的图形发生器数量是否有限制?  数据表(第72页)的"典型应用"一节中提到、每个器件的发生器和校验器数量不应超过16个。  我似乎每次打开的发电机不能超过8台。  是这样吗?

-Jack

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 DS125DF1610数字功能会阻止启用超过8个 PRBS 模块。 但是、在给定通道上启用 PRBS 功能会导致电流消耗显著增加。 因此、我们建议限制一次启用的 PRBS 模块数量、这更是一种预防措施、可防止重定时器热操作条件导致器件可靠性下降。 为了确保最佳热性能并最大限度降低系统功耗、我建议不要一次启用超过8个 PRBS 模块(发生器或校验器)。

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师