This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:TI 器件的显示端口行为确认

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS213, SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670758/sn75dp130-display-port-behavior-confirm-for-the-ti-parts

器件型号:SN75DP130
主题中讨论的其他部件:HD3SS213SN75DP122

您好、先生、

根据一些制造商的工艺问题、我们发现我们的产品缺少  显示差分对的连接。

我们假设显示功能将失败、但通过 SN75DP130 + HD3SS213 + HDMI 电平转换器(NXP PTN3360D) 到 DOS 模式下的 HDMI 端口的显示输出仍然正常。

在 DOS 模式下、SN75DP130 + HD3SS213至 DP 端口的显示屏出现一些噪音、同样出现了丢失一条差分数据线的症状。

当显示主链路缺少一条数据线连接时、我们会认真对待不同的显示输出行为。

顺便说一下、还有另一个由 SN75DP122提供的显示端口解决方案。

HDMI 端口 没有显示、DP 端口显示了大量的屏幕、 显示的 图形卡丢失了一条数据线连接。   

您能 解释 一下数字显示接口传输缺少一条数据线时的显示输出差分吗?

此致、

Alvin   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我在帖子中的理解,您只能从与另一条线路悬空或接地相连的差分对线路中驱动您的解决方案(“SN75DP130 + HD3SS213 + HDMI 电平转换器(NXP PTN3360D)”或“SN75DP122")。 " SN75DP130 + HD3SS213 + HDMI 电平转换器(NXP PTN3360D)"解决方案正在工作、但"SN75DP122"解决方案在 DP 上出现雪时无法工作、但 HDMI 完全不工作。 是这样吗?

    如果是这样、则仅连接一个差分对会导致信号仅为两条差分对线的一半 Vpkp。

    "SN75DP130 + HD3SS213 + HDMI 电平转换器(NXP PTN3360D)"的解决方案可能起作用、因为 PCB 上的 SN75DP130可能足够靠近源、从而在 SN75DP130的两个差分输出上将信号重新驱动至满 Vpkp、并提供另外两个 对足够大的差分信号进行芯片处理、以驱动 DP 和 HDMI 上的接收器(监视器)。

    SN75DP122可能无法正常工作、因为该器件可能离 PCB 较远、从而导致已经只有半 Vpkp 的信号过小、无法有效地进行重新驱动。 DP 可能为您提供下雪图像且 HDMI 根本不显示图像的原因是 HDMI 比 DP 更不用说只有一个差动输入。

    这是否能回答您的问题?