This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1218:用于读取/写入寄存器的 SPI 消息

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671093/lmh1218-spi-messages-to-read-write-to-registers

器件型号:LMH1218
根据文档、SPI 总线上到器件的读取数据包应如下所示:
断言从器件选择
MOSI 上的17位消息
使从器件选择无效
断言从器件选择
MISO 上的17位消息
我们使用的主器件只能以8的倍数将数据放在 MOSI 上、因此在取消从器件选择的有效之前、MOSI 上读取请求的消息为24位。 如果超过17个时钟周期从 MOSI 消息开始失效和 SS 失效、器件的行为是什么? 是否可以从具有此限制的主器件与器件通信?  
我尝试发出24位 MOSI 消息的读取、但器件在传输17位后开始响应。 MISO 响应 RW 位和地址正确、但数据不正确。 它始终与 MOSI 消息中的数据完全相同。