This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 回复:Tina/Spice/UA9638:和 UA9637

Guru**** 2770885 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65C1167E, SN65C1168E, UA9638

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/671005/re-tina-spice-ua9638-and-ua9637

主题中讨论的其他器件:SN65C1167ESN65C1168EUA9638

谢谢、Imran

不幸的是、我已经签入了 Spicerack -我不知道为什么"他们"只需要发布一个 IBIS 模型(它在 Multisim 或除您自己之外的大多数其他仿真器中不起作用)。

我目前正在搜索其他制造商。

B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原稿: e2e.ti.com/.../2467243

    Brad、您好!
    遗憾的是、这些器件中的大多数目前只具有 IBIS 模型。 我已通知产品团队您的需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brad、您好!

    我同意您的普遍看法、我们正在努力更好地处理接口产品的 SPICE 模型覆盖范围。 不过、对于短期解决方案、我建议查看我们的 SN65C1167E/SN65C1168E 模型。 这些器件具有与 UA9637/UA9638相似的电气特性。

    最大