This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS3300EVM-UNI:TVS3300EVM-UNI -无参考原理图

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670769/tvs3300evm-uni-tvs3300evm-uni---no-reference-schematic

器件型号:TVS3300EVM-UNI

大家好、

 您能否帮助为 输入电压和接地提供 TVS3300EVM-UNI 连接?  

因为我的客户无法从 TI.com 找到参考数据。

 而且很难从 TVS3300EVM 进行识别。

赵安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安娜-

    器件和 EVM 的引脚1应指向 Vin 线路。 在本例中、查看电路板顶部的丝印、具有较大外形的封装将是引脚1。

    这有帮助吗?

    谢谢

    阿尔茨

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安娜-

    实际上、很抱歉、这是不正确的! 引脚1实际上朝向 GND、因此它与我在上面所展示的相反。 通过测量您看到.7V 压降的方式(GND 到 VIN)和看到36V 压降的方式(VIN 到 GND)、可以轻松验证这一点

    谢谢、
    阿尔茨