器件型号:TPS65986
我有 2个问题、希望您能帮助回答:
- 当配置为 UFP 且 VBUS 肯定存在时、USbHostPresent 位可能无法设置为[00]以外的值是否有任何已知原因? O/S 使用这些位来知道何时存在充电器、但结果不可靠。
- TPS65986与其他与 SPI 闪存通信的器件之间可能存在 SPI 总线争用。 初始化后、TPS65986不应再访问闪存、但我们发现某些情况(据信为 PD 协议错误)会导致 POR 事件、当然、它随后需要访问闪存以重新初始化。
- 可能的协议错误是否会导致 POR? (或与设备电源中断无关的其他事件)
- 为了避免竞争、目前使用 TPS65986芯片选择来禁用其他主机和 SPI 闪存之间的 SPI 缓冲器。 这有助于将该主机与总线隔离、但担心当 TPS65986尝试引导时可能会导致首次读取尝试失败。 如果第一次读取失败、它会重试还是转至交替引导模式(我们不支持这种模式)?