This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412:S 参数测量。

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670759/hd3ss3412-s-parameters-measurement

器件型号:HD3SS3412

你好

        客户希望使用 VNA 来测量 PCIe 通道的整个 S 参数。 它们能否仅为多路复用器 IC 上电并测量互连,同时切断其他 MB 设备的电源? 谢谢你。  

        如果客户希望 使用 HD3SS3412直接更换 PI3PCIE3412AZHEX。   以下丝印板的散热焊盘图案是否适用于 HD3SS3412?  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    您肯定需要为多路复用器加电。  还需要考虑 CPU 和卡端。

    卸下 CPU 并将 VNA 连接到 CPU 焊球位置可能会很好、但需要一些特殊探针。

    在卡端添加端接将提高测量的整体精度。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    模板应适用于任一器件。

    此致、

    Lee