This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe 第4代放大器;SAS4转接驱动器/重定时器

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280BR820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670857/pcie-gen4-sas4-redriver-retimer

主题中讨论的其他器件:DS280MB810DS280BR820

您好、先生、

我正在寻找 PCIe 第4代转接驱动器/重定时器和 SAS4转接驱动器。 您是否有适合学习的相对产品规格?

谢谢。

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    TI 始终关注新标准以及如何在客户系统中增加价值。  SAS4和 PCIe Gen4标准显著增加了这些协议可用的最大数据速率。  

    对于 SAS4、我将查看 DS280BR820或 DS280MB810。

    对于 PCIe、该规范定义了重定时器功能。  我们正致力于这一发展。

    此致、

    Lee