This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:硬件错误:不支持的请求错误

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670874/ds80pci800-hardware-error-unsupported-request-error

器件型号:DS80PCI800

您好!

当 PCIe 设备完全运行时、有时 OS 会显示硬件错误(不支持的请求错误)。  我们在 PCIe 总线上使用 DS80PCI800。

有人遇到此错误?

谢谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    DS80PCI800不会修改任何 PCIe 协议信息。  转接驱动器仅用于帮助补偿 PCIe 通道内的传输损耗。

    硬件错误可能是链路上的"位错误"。  您能否帮助描述通道段内的衰减、通道拓扑和 DS80PCI800设置?   借助这些信息、我可能能够进一步优化转接驱动器设置。  

    谢谢、此致、

    Lee