Other Parts Discussed in Thread: TPS65983B, TPS65982
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65983B 主题中讨论的其他器件: TPS65982
TPS65983B 和 TPS65986都使用 I2C_ADDR 引脚将器件设置为"SPI 所有者、UART 主设备0 (主设备)"或"UART 从设备 X"(对于 x=[1..7])、并设置 I2C 地址。 (表10,第80/74页)
在采用六个 TPS6598x 的设计中、我需要不同的 I2C 地址来访问这六个器件。 但是、将 I2C 地址设置为"主设备"之外的任何内容似乎需要通过 UART_RX/TX 共享闪存。
UART_TX 是 CMOS 输出、因此从器件 UART_TX'x 不能连接为多点接口。 我找不到任何文档来说明如何连接两个以上的 TPS6598x 器件。 固件是否支持在六个器件的环路中以菊花链形式将 RX 连接到 TX? 或者、除了使用自己的闪存将所有器件设置为主器件并通过 I2C 开关馈送所有器件之外、如何处理这种情况?
谢谢你。