请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83848Q-Q1 尊敬的所有人:
我的 AA 在 CLK_OUT 需要+/-30ppm 的项目中使用 DP83848Q-Q1。 因此、设计人员使用精度为+/-30ppm 的晶振(连接到 X1)。
在数据表中、我们说、连接精度为+/-50ppm 的晶体可以实现精度为+/-50ppm (最大值)的 Clock_out。
这是否意味着 DP83848不会增加任何额外的噪声?
客户的假设是否正确?
此致、
Domenico