This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:TD+/TD-引脚波形差异

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668873/dp83848k-td-td--pin-waveform-difference

器件型号:DP83848K

关于 DP83848K、通过差分探针测得的 TD+(16引脚)和 TD-(14引脚)。

这些波形软件未平滑、但竞争对手在相同条件下平滑、波形已附加。

(__LW_AT__100Mbps 没问题(无噪声波形)、10Mbps 仅不平滑。)

・DP83848K

・竞争对手

我认为原因 如下、对吗? 如果还有其他原因、请告诉我。

・DP83848K 是否在10Mbps 条件下通过内部电路变为这些波形?  

・Ω 电缆长度为20cm~1m。 短距离电缆是否会影响 DP83848K 的任何问题?  

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对此进行了任何更新?
    我认为、变压器的另一种可能性是匹配。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、您好!

    客户是否在 DP83848K 上强制转速并连接100欧姆差分负载以进行此测量?
    您正确地怀疑变压器可能导致这种情况、线路驱动器侧的组件可能会对输出波形产生影响。 客户是否因此而面临通信问题?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha-San

    感谢您的回复、

    我向客户确认强制使用速度和差速负载。
    如果客户有任何更新、我将向您提供反馈。

    波形不平滑、但通信正常。

    此致、
    Satoshi