This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2044B:TPS2044B

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2044B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670186/tps2044b-tps2044b

器件型号:TPS2044B

此组件是否有任何欧洲认证(TÜV、VDE ...)?

感谢您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcel、

    我们获得了 TPS2044B 的 CB 认证。 CB 标准:IEC 60950-1 (第2版) AM1+AM2。 如果您需要报告、请给我留下您的电子邮件。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您的回复。 是的、IEC 60950-1报告非常适合我。 但我不想在这种威胁中使用我的电子邮件地址。 我们能找到另一种方法吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从我的角度来看,没有更好的想法。 你怎么样?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将文件上载到我的云: cloud.cab.de/.../Ca1S4O2X0Gyi7nB
    这是否适合您?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcel、

    已上传、请检查。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    很棒! 非常感谢!

    此致

    Marcel