This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP104A:在 SMBus 模式下使用时、EQ 和 PE 引脚

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/670454/ds25cp104a-eq-and-pe-pins-when-used-in-smbus-mode

器件型号:DS25CP104A

大家好、

我在引脚说明中找到了以下说明。

在这种情况下,当用户希望通过寄存器控制 EQ 和 PE 时,如何覆盖引脚设置?

此描述是否为拼写错误?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kawai、

    表格正确。  有一个寄存器位可覆盖 EQ 和 PE 引脚。  在使能用于覆盖引脚的寄存器之前、外部引脚控制处于激活状态。  请参阅数据表第16页的表11。  

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee - San、

    我在检查时错过了这个表。 感谢您提供相关信息。

    此致、
    Kawai